欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(二)

  • 2022.10.26 10:03:04
  • 米思米
  • 1969

 铜合金/工件材料例:纯铜、无氧铜、碲铜、钨铜等

立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(二)

■  铜合金的特性

延展性天,如果用不锋利的刀具切削,可能导致加工表面粗糙度差或产生加工变形。由于材质较软,容易产生飞边毛刺。

■  刀具选择要领

为了防止切削时产生熔敷、精加工表面粗糙度变差,建议选用大前角、切削刃锋利的刀具。

■  加工要领

避免低速切削,采用高速切削加工,既可以获得良好的加工表面,又能最大限度抑制毛刺的产生。

另外,有些品种的冷却液会与铜起化学反应,导致铜材受腐蚀,因此,选择冷却液时须充分注意。

 石墨

立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(二)


■  石墨的特性

是一种以碳为主要成分的粉末烧结体。因为碳微粒会磨掉硬质合金的结合剂,可能因崩刃等原因而降低刀具的使用寿命。

■  刀具选择要领

请选用经金刚石涂层或DLC涂层等处理的大前角、切削刃锋利的刀具,由于石墨是脆性材料,如果刀具因磨损或崩刃而变钝,工件容易产生崩碎等缺陷。

■  加工要领

粉末状的切屑如果侵入机床的滑动部位,引起滑动部位磨损,将会加速机床的老化。因此,须在切削点的附近设置吸收切屑的装置,或者充分添加切削液,不断地排出切屑。

 铝合金/工件材料例:A2017、A5052、A6061、A7075等

立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(二)


■  铝合金的特性

材料较软,切削性能良好。但是,由于材料的融点低,延展性大,容易在切开表面或刀具上发生熔敷,以及容易产生飞边和毛刺。

■  刀具选择要领

正前角、切削刃锋利,且排屑性能良好的刀具较为合适,建议选用改善前刀面的粗糙度,排屑顺畅的刀具。

■  加工要领

基本上采用高速切削,为了提高力刃的冷却效果,有时可使用冷却液,有些品种的冷却液会与铝合金起化学反应,导致工件表面变质,因此,选择冷却液时须充分注意。

 树脂/工件材料例:MC尼龙、聚乙烯、聚碳酸酯

立铣刀工件材料特性和刀具选择方法(二)

  树脂的特性

不含纤维的硬质橡胶和工程塑料的切削性能优良,但是,由于材料的融点低,延展性大,容易在刀具上发生熔敷。含有增强纤维的FRP等复合材料是切削性能差的材料。

■  刀具选择要领

正前角、切削刃锋利的刀具效果良好。对于含玻璃纤维树脂等材料,有些品种会缩短切削刀具的使用寿命,而且,飞边毛刺现象严重。对这些树脂材料,采用电镀金刚石砂轮进行磨削加工效果良好。

■  加工要领

对于复合材料,增强纤维的方向与切削方向成某种关系时,会发生纤维被挑起的现象,从而导致加工精度降低。粗加工时如果发生了纤维被挑起的现象,精加工时必须除掉这层损坏的材料,因此,推荐选用电镀金刚石砂轮。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities